This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509关于失调电压

Guru**** 2508435 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187494/tca9509-tca9509-about-offset-voltage

器件型号:TCA9509

您好、支持团队

根据数据表、SDA 总线中存在偏移电压 我们测量到总线 A 的偏移电压约为0.39V。

我们想知道电平是否正常或异常、因为数据表中的电压为0.2V。

TCA9509的数据表:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 VOL 值是在无输出电流的情况下测量的。 当灌入流经上拉电阻器的电流时、预计电流会高至0.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    在测量过程中、您的一侧是否有上拉电阻器?

    Cemer's Response 表明、数据表正在从一侧的内部电流源测量器件的体积。 如果您放置一个外部上拉电阻 器、器件将吸收更多电流、从而产生更大的电压和数据表中的规格。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bobby 和 Clemens

    由於农历新年,故延迟回覆。 我们只是与客户确认,他们在总线 A 上没有上拉电阻器,偏移电压高于0.2V,这是预期吗?

    下图为原理图:

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.2V 只是一个典型值、但看起来0.39V 过高。

    您能在示波器上展示这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    波形如下图所示:

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    是否有连接到 TCA9509一侧的 I2C 总线的方框图?

    您是否还能够验证器件一侧是否有任何其他内部电流源?  

    您是否看到多个电路板上的多个器件会发生这种情况?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    是否有连接到 TCA9509一侧的 I2C 总线的方框图?

     =>请参阅方框图,TCA9509的一端连接到 CPU I2C 总线(主设备)。

    您是否还能够验证器件一侧是否有任何其他内部电流源?  

    =>我们需要与客户确认。

    您是否看到多个电路板上的多个器件会发生这种情况?

    =>是的,我们可以看到每个板上的偏移电压。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    最棒的地方

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    现在我猜的是 CPU I2C 总线(主器件)启用了内部上拉电阻器。 除此之外、我想不到会导致器件将其电压电压变为0.4V 的任何情况。

    如果您有一个分线板、您可能可以将我们的器件放在该分线板上、并测试在没有 CPU I2C 总线(主器件)的情况下、电压是多少。 这将使我们能够验证电压问题是否直接来自 TCA9509、或者是否存在来自 CPU I2C 总线(主器件)的泄漏电流。

    -Bobby