This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:有关 TUSB4020BI 数据表的问题

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934660/tusb4020bi-question-regarding-datasheet-of-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的先生或女士

我对数据表有四个问题。

第1号
USB 集线器数据表介绍了如何通过谐振器设计24MHz 输入以用于 XI 引脚的输入。
在使用振荡器输入24MHz 时、是否可以认为 PPM (±100)和负载电容(12-24pF)的条件与振荡器的条件相同?
否、2.
当使用振荡器将24MHz 输入到 HSB 集线器(XI 引脚)时、是否有时钟输入时序调节?
(例如:VDD 输入之后、GRSTz 上升之前的输入。)
此外、USB 集线器的数据表似乎仅描述了右图所示的上电序列。 请告诉我是否有断电调节。
第3号
我们计划将 PDF 中描述的振荡器连接到 HSB 集线器并输入24MHz。
我无法从 HSU HUB 数据表中读取振荡器的转换率或电压电平。
请告知我们此振荡器是否符合集线器中枢标准(压摆率或电压电平是否可接受)。
否、4.
至于 USB 集线器的信号输入时序(USB_VBUS 引脚)、当 VDD33、VDD 和 GRSTz 全部上升时、是否可以在时序上使用信号输入?
如果您对通信开始时间有任何规定、请告诉我。
我期待很快收到您的回复。
此致、
Yoshinori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinori、

    1、是的、振荡器的 PPM 条件与晶振的条件相同。  负载电容要求由晶体或振荡器而不是集线器确定。

    2.没有关断规定。  时钟必须在复位结束前启动、我建议在复位结束前至少100us。

    3、 振荡器必须为1.8V  未出现链路、您可以重新发送吗?

    USB_VBUS 输入是一个检测输入、只有在有源和有源上行连接时、它才应该为高电平。  如果 USB_VBUS 连接到电源轨、则集线器可能会出现互操作性问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 JMMN。
    我还有其他问题。
    1. 已确认。 谢谢你
    2.确认。 谢谢你
    3.我很抱歉。
     我将向您发送一个链接。
    4. 感谢指出这一点。
    我知道当有上游时 USB_VBUS 会变为高电平。
    上游变为高电平的时序是否正常、是否正是 VDD33、VDD 和 GRSTz 全部上升的时序?
    USB_VBUS 由 PCONT 信号启动。 它未连接到电源轨、因此不存在互操作性问题。
    我期待很快收到您的回复。
    Yoshinori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinori、

    3压摆率很好、只要使用1.8V 选项、电压电平就可以。

    4. 只要在主机控制器被禁用或准备好开始 USB 3.0接收器检测之前 USB_VBUS 不是高电平、时序声音就可以接受。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    很抱歉上一次答复。

    我理解您的解释!
    非常感谢。

    Yohsinori