This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:当电话插入 J1 conn- PD 端口1时、TPS65988 PD 控制器不会 PON

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935500/tps65988evm-the-tps65988-pd-controller-does-not-pon-while-the-phone-insertion-in-j1-conn--pd-port1

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPD6S300

您好!

我们基于 TPS65988EVM PCB 构建了自己的总线供电集线器 PCB。

电话插入 J1插头 Type C 连接器。
处于“无电/无电池”模式的 TPS6S300 IC 必须在 CC 1-2信号上放置 Rd=5.1k 下拉电阻器,此信号将感应到电话开关进入源模式并使能到集线器的 VBUS 电压。 因此、手机的 VBUS 不能从手机到集线器(源模式)。
详细说明请参阅随附的幻灯片和原理图。
谢谢
维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将此任务分配给了相关专家、他们很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您/专家、请回复吗?

    谢谢

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    很抱歉耽误你的答复。

    一个问题、

    您是否在应用程序自定义工具中使用了此应用程序方案的默认配置?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    默认配置意味着什么?

    我正在使用 TPS65988 DRP 的高级模板类型、首选电源或 首选电源和线缆。

    我没有真正的线缆、但 J1中的手机只能朝一个方向插入。 可逆性受到机械保护。 使用 DRP、 首选电源和线缆 、DRP、 首选电源是否合理?

    然后是我的项目的 pjt 和 bin 文件。

    谢谢

    维他利

    e2e.ti.com/.../POC-PD-Serial-Flash-ADV_5F00_CONF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    我将尝试您上传的 pjt 和 bin 文件、并向您提供反馈。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    请提供建议和反馈。

    谢谢

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    根据 pjt 文件、我在 TPS65988 EVM 板上试用了它、它工作正常、详情如下:

    尝试重现 实验1a:

    1.使用 DRP 板(首选 DFP)模拟电话;

    2.将 pjt 下载到988器件中、然后 EVM 端口 A 对应于 J1端口、EVM 端口 B 对应于 J2端口、并使用 C 至 C 电缆插入端口 A、然后电缆的另一侧可视为 J1;

    3.切断988 EVM 的电源以模拟无电电池模式;

    4.使用 DRP 板插入 J1;

    结果如下:

    如 Power-Z USB 仪表所示、DRP 板(电话)可以为 J1端口供电。

    尝试重现 实验1b:

    1.首先使用 A 至 C 电缆插入笔记本电脑 A 插座;

    2.然后将 C 侧插入 J1;

    结果如下:

    板载 LED 存在、器件可以进入调试模式。 从"充当传统"一行可以看出、端口不能支持 PD、它只能用作传统灌电流、因此 A 至 C 电缆中没有 CC 线路。

    尝试重现实验2:

    1.通过 C 至 C 电缆将 DRP 板连接到 J2;

    结果如下:

    J2端口可由 DRP 端口供电。

    从上述结果来看、J1似乎可以由 DRP 板供电、即通过电话供电。 我根据 TPS65988 EVM 用户指南检查 TPD6S300的连接、下面是 TPD6S300的电路:

    引脚 RPD_G1和 RPD_G2连接到其相关的 CC 线引脚。  

    此外、J1连接器上 CC 线路的波形如下:

    根据结果、CC1和 CC2的行为正常。

    根据上述结果、我建议检查硬件电路。 如果 CC2遵循 CC1、您的电路板上是否可能会出现短路问题?  

    在实验3中、当打开从 C_CC2到 RPD_G2的布线时、每次电话连接都启用、您是否尝试了连接的两个方向?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    谢谢。 我发现 CC2的问题也被路由到 J1和 PD 之间的 J1插头连接器中。  

    手机直接连接到 J1、无需任何电缆。

    现在、当我切断 CC2线并仅使用 CC1线时、集线器是 PON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,维塔利

    很高兴找到原因。 如果问题已解决、请关闭问题。

    谢谢。

    必应