This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83846A:CAN#39;t access from CPU

Guru**** 2652675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935634/dp83846a-can-t-access-from-cpu

器件型号:DP83846A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DP83846A 并遇到了该问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 DP83846A、当通电时、有时所有 LED 都亮起、无法从 CPU 访问。

此时、RJ45未连接。

在这种情况下、原因可能是什么?

它似乎被锁住了。

或者是否可以进入测试模式?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您能描述一下加电时出现故障状态的频率是多少? 该器件在其他上电模式下是否完全正常工作?  

    您能否包括正常启动和故障启动之间以及按电源细分之间的电流消耗差异? 还请包括您在中使用 PHY 的操作模式以及您启用的任何自举设置。  

    请注意、不建议在新设计中使用 DP83846。 能否描述此设计的状态以及选择 DP83846的原因? 我们可以帮助提出稳健且具有成本效益的新设计。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复、很抱歉您迟到了回复。

    我向客户确认您的意见。

    当我得到它时、我将向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    由于 DP83846不是推荐的器件、因此请提供帮助以进行通信、因为该器件的发布日期与最新一代 PHY 相比、对该器件的支持受到限制。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我可以从客户那里得到答案。

    请从下面列出的内容中提出建议。

    --

    (1)上电时的故障频率约为每10次。

    除了 PHY 正在运行之外、PHY 没有响应、因此 CPU 正在等待。

    (2)正常和异常情况下的电流消耗都高出大约10mA。

    PHY 的工作模式是自动协商。

    我不确定引导设置、因为操作系统驱动程序会执行该设置。

    操作系统使用 Tron。

    --

    当我收到新信息时、我很快就会向您发送。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    将 RESET 引脚保持在低电平是否会导致器件进入低功耗模式? 硬件复位(保持复位低电平大于160us)是否会导致 PHY 重新初始化?  

    您能否在每个电源之间共享电源序列、斜坡时间和延迟时间?  

    我不确定您在正常和异常模式下的电流消耗都更高、您能澄清一下吗? 您能否分享哪个电源看到电流增加?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。

    在电流消耗方面、在异常情况下、电流消耗增加10mA。

    我将确认客户有关复位和电源序列的信息、然后向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    请分享上述要求的信息。 10mA 的增加是 LED 的预期电流消耗、因此我不会预计这是闩锁事件。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。

    我正在等待客户的回复。

    当我得到它时、我将与您分享。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我获取有关 NG 的上电波形、然后确定。

    它看起来是相同的波形。

    NG 波形

    好的波形

    因此、我请求客户展开波形。

    接下来、当发生闩锁时、复位信号将被忽略、LED 将保持点亮。

    它在电源关闭和打开时工作。

    客户继续在各种型号上使用 DP83846A、但未出现任何问题。

    此时、电源滤波器从电感器更改为铁氧体磁珠、陶瓷电容器更改为电解电容器。

    e2e.ti.com/.../curcuit-around-VDD.pptx

    这会导致闩锁吗?

    我将请求客户更改为使用的电感和陶瓷电容器。

    请告知导致闩锁的另一个原因。

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我看不到两个功率斜坡之间的差异。 如果客户使用电感器和陶瓷电容器、问题是否会消失? 您可以尝试降低每个电源的斜升速率吗? 您还可以尝试重新排序电源序列。  

    遗憾的是、由于这是一个很旧的器件、我无法提供更深入的见解、因为该器件不再受支持。  

    此致、
    Justin