This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS 在数据速率高于1.05Gbps 的情况下运行时出现问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935160/sn75dphy440ss-issue-with-sn75dphy440ss-running-at-data-rates-above-1-05gbps

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

使用 SN75DPHY440SS 对 MIPI CSI-2信号进行重新计时、目前使用了4条数据通道和一条时钟通道。  问题在于数据速率高于1.05Mbps 时 、SN75DPHY440SS 似乎不会通过器件的传输开始(SOT)序列。  使用高速示波 器、可在 SN75DPHY440SS 的输入侧观察到 SOT、而输出侧没有 SOT。  在数据速率为1.05Gbps 和低于 SOT 时、观察到器件的输入侧和输出侧进入。  器件发生什么事了?

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您是否仅在通道0上看到此问题? 能否使用以下 I2C 命令并查看数据是否可以通过 DPHY440?

    (地址、数据)

    (0x50、0x1F)、//对 HS TX 路径启用覆盖

    (0x51、0x1F)、// HS TX 路径被启用。

    (0x61、0x00)、 //禁用 LP 路径。

    (0x70、0x1F)、 //对 HS RX 路径启用覆盖

    (0x71、0x1F) // HS RX 路径被启用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您迅速回来。

    在所有数据通道上都可以看到缺失的 SOT。

    使用覆盖并使您建议 SOT 现在通过部件。  那么接下来要尝试什么呢?  此外、是否有办法将器件置于直通或旁路模式、在该模式下 LP 和 HS 信号均会通过、并绕过时钟/重定时?

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    MIPI 从 LP 模式开始、要更改为 HS 模式、我们针对两个时钟/数据通道进行了以下转换。

    LP11-->LP01->LP00->HS

    因此、我怀疑 DPHY440没有看到序列、因此无法从 LP 模式转换到 HS 模式。

    遗憾的是、DPHY440中没有旁路模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已查看器件的输入、并有 LP11至 LP01至 LP00至 HS 开关。  此外、在器件的输出上、我们可以看到数据使其通过、而不是在行的开头看到 SOT。 由于信号电平确实从1.2V 电平变为400millevolt 电平、因此输出从 LP 模式切换到 HS 模式。  它似乎很晚才进入 HS 模式、并丢弃 SOT、直接输出线路的数据部分。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    它不应该是因为该器件的测试电流一直高达1.5G。 您是否在多个电路板上看到过这种情况? 能否查看数据低于1.05g 和高于1.05g 时的输入/输出范围截图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    刚刚使用以1.2Gbps 数据速率运行的 DS90UB960器件尝试了另一项测试、该器件驱动到 SN75DPHY440SS 器件、并看到 SOT 以及 LP 到 HS 的转换、并且在没有 SOT 的情况下在输出端看到相同的响应、但数据将使其通过 该部件确实切换到了 HS 模式。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我还可以查看一下您的原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sn75dphy440ss_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../ACE2-CXP-MIPI-Signals-1200Mbps-Repeater-In_2D002D00_00000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否收到了原理图和示波器布线?  在示波器布线上、品红色/粉色布线是进入 SN75DPHY440SS 器件的信号、绿色布线是从器件传出的信号的布线。  传输的图像是 DS90UB960器件设置、用于输出色条、如图 所示、SN75DP440HYSS 器件中第一个色条确实出现、但没有洋红色曲线上显示的 SOT 00011101或0xB8序列。  这可以在速率低于1.05Gbps 的输出上看到。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我看不到原理图有问题。 您是否有时钟通道的示波器捕获?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以执行一个。  不知道这是否有帮助、因为 DS90UB960设置为执行连续时钟、因此不会有 LP 到 HS 的转换。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我想知道您是否看到时钟由于某种原因关闭。

    您是否在所有 DPHY440器件上都看到了此问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否器件输入侧的时钟未关闭。  如果时钟和数据之间的 MIPI 信号偏斜导致数据丢失器件的设置时间或保持时间、会发生什么情况?

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是说时钟在器件的输入侧打开关闭。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我尚未在实验室中测试此场景。 您能否检查 DPHY440输入侧并确保满足设置和保持时间要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们期望的是、如果没有达到设置和保持时间、SN75DPHY440会重新计时/重定时数据、并将时钟的边沿置于数据眼图的中间。 这是否是数据表的未读内容?

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    DPHY440没有内部 CDR、而是使用时钟为每个数据线路计时、然后在数据线路之间执行去偏斜功能。 但是、如果数据和时钟之间存在设置和保持时序冲突、则 DPHY440将在错误的数据中计时、并且去斜移将失败。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有解决我的问题、但我最新问题的解释回答了有关该器件的任何其他问题。  现在知道 解决最初发现的问题需要什么。

    此时可以关闭此线程。

    谢谢、

    哈里