This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGMII 最小空闲 PER (IPG)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935578/dp83867cr-rgmii-minimum-idle-per-ipg

器件型号:DP83867CR

以太网定义了以太网数据包传输之间的最小空闲周期(IPG)。 千兆位以太网似乎允许至少接收8个字节的 IPG;但是、在数字回送中、TI DP83867似乎具有11个 IPG 字节的下限。 我们要确认 DP83867的最小 IPG 吗? 我们还想了解 RGMII 接口上所需的两个字节“前导码”。 两个字节前导码是 IPG 字节的一部分、还是 IPG 之外的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    DP83867可在模拟环回模式下支持8字节的最小 IPG。 序言不被认为是国际公共政策小组的一部分。 IPG 是连续空闲符号、而前导码为"0x55"。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。

    我们使用数字回送来确认支持的最小 IPB。 数字回送和模拟回送之间的最小 IPG 是否存在差异(因为我们测量了11个 IPG 以在数字回送中工作、而10个没有)。 此外、请确认模拟回送中的最小 IPG 与正常操作相同。

    此致、Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    IPG 的 IEEE 标准为12字节。 DP83867在低于该值的所有模式下都不支持较低的 IPG。 正常运行时、DP83867将支持12字节的最小 IPG、并且在某些数据包设置中可以支持更低的值、但这超出了 IEEE 标准、因此并非所有设置都可以测试。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我们清除这个问题 Justin。

    已解决!