This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:SMBus 编程电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935583/tusb4020bi-smbus-programming-current

器件型号:TUSB4020BI

您好、专家、

我的客户对 TUSB4020BI 有一些疑问。

SMBus 编程电流规格为225mA 的 SMBus 编程的工作方式是什么?

客户是否可以随附包含 VID 和 PID 寄存器的默认寄存器条件?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    在 SMBus 模式下、TUSB4020BI 在开始正常运行之前等待编程。 这意味着下行端口上的 USB 设备将无法连接到 USB 主机。 客户可以使用默认 VID 和 PID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢