This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:接口论坛

Guru**** 2931170 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935788/tvs1400-interface-forum

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件: TVS0500

您好!

计划在12V 直流线路上使用 TVS1400、在6.2V 直流线路上使用 TVS0500。  由于 TVS0500 VRWM 上的电压为5V、但钳位电压为9.2V、VBR 约为7.7V、因此我的器件选择正常

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    TVS0500在6.2V 直流线路上不能按预期工作。 我们建议直流电压应等于或小于工作电压、以避免任何导通、不必要的钳位或泄漏。 您将必须升高用于 TVS1400的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我要重新打开它、因为我对该器件还有几个查询

    从 下图中可以看出、在7V 以上时、仅此器件发生钳位。  由于我们的电压轨为6.2V、因此该器件仍应保持良好状态。   请告诉我们您的反馈

    2.

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    您的捕获未正确显示在此帖子上。

    您能否在 E2E 上发布描述此问题的标题中包含 TVS1400的新帖子?  

    我将关闭此帖子。