This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:关于 FMEA 信息

Guru**** 2774265 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934691/pca9546a-about-fmea-information

器件型号:PCA9546A

尊敬的专家:

客户需要 FMEA 信息来采用新零件。
请告诉我 PCA9546A 和 TCA9546的 FMEA 信息。
它有助于进行设计。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    客户是否在寻找引脚 FMEA (解决各种引脚短路或开路时可能发生的情况)或设计 FMEA (详细介绍内部功能块及其在 IC 级别的故障影响)?  您是否可以提供任何示例文档供参考?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的回答。
    客户需要引脚 FMEA。
    尽管产品不同、但客户希望 TI 提供以下材料。
    https://www.ti.com/lit/an/slva826/slva826.pdf

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    感谢您的确认。  我们正在研究这些文件,并计划在下周最后完成这些文件。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的友好支持。
    您对这一问题的当前情况有何看法?
    如果您有一些更新、请再次与我联系。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    本文档现在正在运行、目标是本周完成。  为了简化文档、您能否告诉我们需要哪种特定封装选项?  这将影响需要考虑哪些引脚对引脚短路。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您处理此事。
    我列出目标 PKG。

    ・PCA9546APW (TSSOP)
    ・TCA9546APWR (TSSOP)

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    连接了这些器件的引脚 FMA。  很抱歉我没有在星期五发送此邮件。

    e2e.ti.com/.../PCA9546A-TCA9546A-pin-FMA.pdf

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。
    我向客户报告 FMEA 测试材料。

    此致、
    Yusuke