This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS 能否实现 MIPI 开关应用?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935623/sn75dphy440ss-could-sn75dphy440ss-can-do-the-mipi-switch-application

器件型号:SN75DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

您好、先生、

我收到了客户的一些快速问题、请帮助检查。

SN75DPHY440SSRHRR 是否可用作 MIPI 开关功能?

如果使用 RST 引脚作为 MIPI 开关功能、是否会导致任何问题?

 

例如 :MIPI 摄像机关闭:RST 引脚保持低电平

       MIPI 摄像机打开:RST 引脚保持高电平

 

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    对于 MIPI 开关、请查看 TS5MP646。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我再次向客户询问他们的问题。

    他们的问题很简单、其中一个场景需要 暂时关闭他们的 Cam。

    对于这种情况、他们是否可以指示 RSTn 保持低电平? 在最终用户恢复 Cam 后、为 RSTN 保持高电平。

    这种方法是否会有任何问题或影响? 当 RSTn 为低电平时、数据将被剪切、并通过保持高电平而不进行任何初始化恢复?

    或者、电源轨(Vcc)切断将是让器件不向 Cam 发送任何数据的更好方法?

    期待收到您的评论。

    谢谢、

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    通过将 RSTN 引脚置为低电平、同时保持 VCC 和 VDD 电源稳定、DPHY440处于关断模式。 在关断模式下、DPHY440会将 DB[3:0] P/N 和 DBCP/N 引脚驱动至 LP00状态。 在关断模式下、DPHY440忽略 DA[3:0] P/N 和 DACP / N 引脚上的所有活动。 通过将 RSTn 引脚置为高电平来退出关断模式。 退出关断模式后、DPHY440进入 LP 模式运行、并将 DA 接口上接收到的内容传递到 DB 接口。

    谢谢

    David