This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:接地输入电阻值。

Guru**** 2383310 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935558/am26c32-input-resistance-to-ground-values

器件型号:AM26C32

大家好、

你好。

我们的客户希望了解 AM26C32的以下输入电阻接地值:

(1)当 Vcc = 5V 时、 接地的最大输入电阻是多少? (RI)。 数据表仅指定最小值(12kΩ)和典型值(17kΩ)。

(2)如果没有 Vcc (断电)、 良好 AM26C32的输入电阻典型范围是多少?

(3) 如果此部件发生故障(内部短路或开路)、该电阻将测量什么?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    1) 1)最小输入电阻决定了输入引脚的最大泄漏电流、这对于知道 总线上的最大节点数至关重要。 另一方面、人们通常不关心 应用中的最大电阻。  请问 您对此有何顾虑?

    2) 2)如果没有 Vcc、输入电阻应始终 大于 RI 规格。

    3) 3)第8.2节的等效原理图表示器件的内部结构。 通常、如果器件发生故障、 则电阻较大的可能性会大于0欧姆。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao!

    如果客户有其他问题、我会告诉您

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请参阅以下内容、了解客户的回应和跟进意见:

    • Q1–他正在尝试在打开电源之前对这些器件执行手动阻抗检查。  他正在尝试得出最小和最大极限值。
    • Q2–根据规格中的 ri、此部件应始终大于12k 欧姆。
    • Q3–客户对答案的解释是、典型故障是短路、因此输入电阻为0欧姆。  他是否正确地解释了这一点?  查看规范的第8.2节、如果晶体管开路、Ri = 288k Ω 吗?

    根据上述答案、他想为手动输入电阻测试设置以下限制、以在施加功率之前确认器件是否正常工作: 最小值= 10kohm、最大值= 100kohm。  根据您对这些器件的体验、您有什么想法?

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是否有关于后续查询的最新信息?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    很抱歉、上周我没收到您的消息。 我认为、有问题的器件表现出高阻抗(如288kOhm) 、而不是短路(0Ohm)更有可能。

     我认为电阻测试的想法 应该起作用。 客户是否希望使用测试 来筛选坏部件的正常部件?  如果是这样、 最好提供更宽的范围、 尤其是 对于最大 值。  如果引脚接近0V、则电阻可能非常大。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    不用担心。 我已通知客户您的答案。 如果客户有进一步的询问、我可能会指导客户使用此主题、以便他能够更好地解释他的用例。

    谢谢!

    艺术