This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH928Q-Q1:BISTC 和 OSC 时钟源寄存器

Guru**** 1539390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935283/ds90uh928q-q1-bistc-and-osc-clock-source-register

器件型号:DS90UH928Q-Q1

大家好、

我对 DS90UH928的 BIST 设置有2个问题。

在数据表的引脚说明部分中没有明确描述如何设置 BISTC。

而 DS90UH940N 数据表如下所示。

0:PCLK

1:33MHz

可以参考 UH928 BISTC 设置的 UH940数据表说明吗?

UH928 BIST 控制寄存器(0x24) OSC 时钟源描述如下。

00:默认为33MHz 振荡器

01:33MHz 振荡器

而 UH940数据表描述如下

00:外部像素时钟

01:内部像素时钟

1x:内部像素时钟

UH928描述是否拼写错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、  

    我将对此进行深入研究、并将返回给您。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、  

    要将 BIST 时钟源设置为外部 PCLK,请将寄存器 OSC 时钟源设置为00。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是说 UH928中的 OSC 时钟源寄存器位于下面吗?

    00:外部像素时钟

    01:内部像素时钟

    1x:内部像素时钟

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您还能对问题1发表意见吗?

    在数据表的引脚说明部分中没有明确描述如何设置 BISTC。

    而 DS90UH940N 数据表如下所示。

    0:PCLK

    1:33MHz

    可以参考 UH928 BISTC 设置的 UH940数据表说明吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1、我必须在实验中检查并返回给您。

    对于问题2:  

    "您是说 UH928中的 OSC 时钟源寄存器如下吗?

    00:外部像素时钟

    01:内部像素时钟

    1x:内部像素时钟"

    没错。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shinji、

    我还没有完成测试、我将在周五向您提供更新。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shinji、

    如果 BISTC 为3.3V、则内部时钟将用于 BIST、如果 BISTC 为0v、则将使用外部 PCLK BIST。

    此致、

    Michael W.