This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:均衡图?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935912/sn75lvpe801-equalization-plots

器件型号:SN75LVPE801

 我们是否有关于 SN75LVPE801的更详细的均衡信息?

此外、该器件的最低工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统的信号数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    250kHz 至2.56GHz 范围内占空比为50%的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们仅以8Gbps 的速率获取 EQ 数据。

    它应该在低速下工作、但必须是 LVPE 信号