我有两个板、它们具有相同的 DP83848电路。 我可以 ping 一个、但不能 ping 另一个。 据我所知、两个板应该是相同的、但我还没有对比过任何组件。
当我在发生故障的电路板上重复读取 PHY 状态寄存器时、有时状态为0x4615、而其他时间为0x0615。 即使我不更改连接到以太网 PHY 芯片的电缆或 PC、也是如此。 有什么想法、为什么 MDIX 模式位会改变? DP83848通过什么来确定是否交换 RX 和 TX 信号?
对于看起来效果更好的电路板、寄存器始终为0x4615。
谢谢你。