This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:RDP 模式下的大容量 CAPcircuit

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934921/tusb320-bulk-capcircuit-in-rdp-mode

器件型号:TUSB320

尊敬的先生:

我们对 TUSB320数据表参考设计中的大容量 CAPcircuit 感到困惑、这里使用的是什么类型的 MOS、NMOS 或 PMOS?

对于 NMOS、当 EN 上拉为高电平时、Vbus 将为大容量电容器充电、但当电容器充满电时、MOS_S 上的电压将为高电平 Vgs VON、VDS 打开...最后、电容上的电压保持~2.1V;对于 PMOS、EN 和 Vbus 上拉为高电平、VDS 停止

在我们的应用中、我们在这里放置了一个 NMOS、VBUS 上的电压保持~2.1V、并且在大多数电路板上检测器件故障、在这个阶段对我们来说确实很糟糕。

我认为 MOS 和大容量电容应该改变这里的位置、请帮我们检查这个问题、谢谢

Sercomm RD Sally Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    在图像中、这将是一个 PMOS (仅在 VBUS 上需要5V 电压)、在 UFP 模式下、电容应断开、但 Vbus 应仍然为高电平、因为它由连接的 DFP 端口提供。 您能描述一下您的测试顺序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果是 PMOS、在 UFP 模式下、EN=0V、VBUS=5V、Vgs=-5V、 MOS 会开路、这是问题吗?

    在我们的应用中、我们在这里放置了一个 NMOS、当我们在 USBC 端口上插入一个器件时、EN=3.3V、MOS 在开始时打开、 当电容器充满电时、MOS_S 上的电压将为高 Vgs VON、VDS 打开...最后、电容上的电压保持~2.1V;器件无法通电、检测到故障。

    如果我们交换电容器和 NMOS 的位置、则可以进行检测和控制、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这是因为在 UFP 模式下、大容量电容应断开(开关断开)。 如果希望使用 NMOS 器件、则上述连接将实现相同的效果。 应确保 USBC-PWR_EN 具有正确的极性(低电平有效)、以便在 UFP 中将大容量电容从 GND 断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的困惑在于、在 UFP 模式下、EN 应该为低电平、VBUS=5V、然后 Vgs=-5V、PMOS 打开、电容已连接、这不例外? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的解释是正确的、但这取决于 EN 极性、并将改变此处所需的器件类型。