This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750:在接收端使用

Guru**** 2817095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931293/tps25750-tps25750-usage-on-the-sink-side

器件型号:TPS25750

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用灌电流侧的 TPS25750。  TPS25750是否支持灌电流侧的 USB BC1.2?  

下面列出了需要支持的电源。

USB 5V/500mA、5V/900mA

USB BC1.2 5V/1.5A

USB Type C 5V/1.5A (如果可能、也可使用 PD)

TPS25750是否适合支持这些电源? 我想听取你的意见。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS25750能够满足所有这些要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我的客户对灌电流侧的使用还有其他问题。 您能回答以下问题吗?

    在灌电流侧使用时、从 VBUS 到 PP5V 的电流路径是不是?

    2.是否有必要与连接到 D+和 D-的 MCU 分别协商 USB 500mA、900mA? 还是仅使用 TPS25750S 完成?

    (电源:USB 5V/500mA、5V/900mA、USB BC1.2 5V/1.5A、USB Type-C 5V/1.5A (如果可能、也可使用 PD))

    3. 当 BC1.2、Type-C 电流等的协商完成时、哪个引脚可以检查标志?

    此外、您是否还有 一个将 TPS25750S 用作接收端的示例电路?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在灌电流侧使用时、从 VBUS 到 PP5V 的电流路径是不是?

    • PP5V 至 VBUS 电源路径仅用于供电。 您必须使用 VBUS 到 PPHV 电源路径来接收功率

    2.是否有必要与连接到 D+和 D-的 MCU 分别协商 USB 500mA、900mA? 还是仅使用 TPS25750S 完成?

    • TPS25750支持 USB 2.0线路上的 BC1.2充电广播

    3. 当 BC1.2、Type-C 电流等的协商完成时、哪个引脚可以检查标志?

    • 您可以参考 PWR_SRC。 当该引脚变为高电平时、TPS25750充当拉电流器件。

    我们没有 TPS25750S 的任何参考原理图、但它与 TPS25750D 几乎相同。 唯一的区别是灌电流电源路径的外部电源路径。 您可以参考 TPS25750EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的支持。

    对于#3、我还有一个问题。

    • 我们是否可以使用 I2C 引脚来查看协商的电流? 客户想要检查在接收端连接的 USB 类型。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不支持、TPS25750当前不支持 I2C 从设备功能、因此您的客户无法使用外部 EC 与 TPS25750进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢您的评论。

    您意味着我们无法检查在接收端连接了哪种类型的 USB、对吧?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750的唯一状态指示器是数据表中介绍的 GPIO。 这些 GPIO 中没有一个指示协商的电流量