This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:USB3连接器和 IC 的安装表面

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935812/tusb522p-mounting-surface-about-usb3-connector-and-ic

器件型号:TUSB522P

大家好、

查看数据表10.2布局示例、可以看到 IC 和 USB 连接器彼此组装在不同的表面。

它是否正确? 如果是、TUSB522P 的 SSTXP 会连接到布局示例中的连接器 SSTXN。 此连接没有问题吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    IC 和 USB 连接器通常都放置在顶层、以避免额外的过孔。 此外、正确连接 TUSB522P 的 TX 引脚和连接器 SSTX。 您可以参阅 EVM 布局和原理图以获取示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maik-San、

    谢谢。 关于数据表布局示例、它看起来 IC 和连接器位于不同的层上。  我认为这是因为迹线的简单性。

    客户对此建议布局中的以下两点感到担忧。

    1) 1) IC 和连接器是否可以放置在不同的层上?

    2) 2) TX1N 在建议的布局中连接到 SSTX+。 没问题吗?  

    如果您能给我有关客户问题的建议、我将不胜感激。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    是的、器件布线和连接器可以放置在不同的层上。 TX1至 SSTX 正确、引脚9和8连接到 Type-B 连接器上的 SSRX。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    谢谢。 极性如何? 像布局示例一样、将 TX1N 连接到 SSTX+是否没有问题?  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    TUSB522P 支持极性反转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我知道。 因此、我认为数据表中的布局示例是错误的、因为极性是反相的。 (TX1N->SSTX+、TX1P->SSTX-)

    无论如何、我会要求客户遵循 EVM 布局。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    数据表中的极性交换是可以的、因为所有 USB 3接收器都支持极性反转。 EVM 布局是一个很好的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    很抱歉我读错了。

    我了解数据表和 EVM 用户指南中的布局是正确的。

    我会向客户推荐这两种方法。 感谢您的友好支持。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    没问题、此处需要其他支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我收到了客户的回复。 他们理解您的答案。 现在已经很清楚了。

    感谢您的支持。

    此致、

    Saito