This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:如何判断眼图没有问题

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935723/ds90ub914q-q1-how-to-judgment-the-eye-diagram-is-no-problem

器件型号:DS90UB914Q-Q1

您好!

数据表中只有 Ew 和 EH 的典型值。

这是否意味着我们的测量不能比该值差?

如果没有、我们如何知道该眼图是否没问题?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    数据表中的 EV/EH 是 CMLOUT 引脚的典型输出眼宽/眼高。  CMLOUT 是串行器恢复的后置 EQ 数据、可用于测量 FPD-Link 信号的抖动。  在数据表的第7.9节中、您可以看到914设备的抖动容差。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。

    我想向您确认我们测量的 Ew=0.83UI 是否正常、对吧?

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    0.83UI 大于参数表中视为典型眼宽的值、这将很好。

    此致、

    Nick