This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:THVD1500

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935294/thvd1500-thvd1500

器件型号:THVD1500

您好!

THVD1500的数据表中提到了绝对最大额定值。 对于 Vcc、这是7V。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1500.pdf?ts=1598511064612&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Frs-485-rs-422%252Fproducts.html%253Fpqs%253Dpaqs%2526familyid%253D545

对于逻辑引脚(D、DE、RE)、最大额定值为5.7V。 我期望最大电压、例如 Vcc +0.3V (在许多其他器件上也是如此)。

5.7V 是正确还是允许 Vcc +0.3V?

此致、

WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WIM、

    这是一个很好的观察结果。 遗憾的是、THVD1500的逻辑引脚只允许5.7V 电压。  绝对最大 值取决于 内部电路和结构。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回答。

    THVD1500由非稳压隔离式直流/直流转换器供电。 逻辑输入引脚具有连接到 Vcc 的上拉电阻器(1k Ω)和用于切换低电平的光耦合器晶体管。

    如果 Vcc 暂时上升至6.5V, THVD1500是否继续工作,因为输入电流受到上拉电阻器的限制?

    此致、

    WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WIM、

    THVD1500仍应在 Vcc=6.5V 时工作 、但不保证高于绝对最大值的工作电压。 可靠性问题是一个统计结果、这意味着 随着持续时间的延长 和电压的增加、器件更有可能损坏。 D 引脚是否上拉至 Vcc?   Vcc 保持在6.5V 的时间?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑输入引脚没有连接到 VCC 的保护二极管、因此没有电流流动。 (请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?) 串联电阻不会限制电流、也无法防止损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    D 引脚确实被拉至 Vcc。 正常情况下 Vcc 为5.5V。 6.5V 仅在10-100ms 范围内精确。

    我还收到了 Clemens Ladisch 关于没有正钳位二极管的器件的答复。

    为了防止输入端出现更高的输入电压、我可以添加几个齐纳二极管。

    此致、

    WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的解释。 我可以添加一些齐纳二极管、以防止数据表中提到的更高输入电压。

    此致、

    WIM