This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-EP:原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935501/tfp401a-ep-schematic-check

器件型号:TFP401A-EP
主题中讨论的其他器件:TFP401ASN65LVDS93A

你(们)好

1.您能否帮助检查下面的 TFP401A 原理图以及是否需要进行调整?

e2e.ti.com/.../dvi-to-lvds_5F00_20200506_5F00_01.pdf

TFP401A 引脚93/94 CLK_IN 的频率等于引脚44 ODCK OUT?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请移除 SN65LVDS93A LVDS 输出上的交流耦合电容器。 其他一切看起来都不错

    2.是的

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    拆卸部件是否为绿色框?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、没错。

    此致、

    I.K.