This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:SPI 写入后所需的等待时间

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934673/lmh1228-required-wait-time-after-spi-writing

器件型号:LMH1228

大家好、


SPI 写入后、客户需要等待多长时间才能开始输入 SDI 数据?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    从 SPI 写入到启动输入 SDI 数据没有等待时间。

    上电时、通常从电源稳定到我们可以开始发出 I2C 或 SPI 命令等大约25ms 的等待时间。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    输入 SDI 数据然后发出 SPI 命令是否也没有问题?

    例如、SDI 数据输入后跟 EQ 设置由 SPI 命令更改。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    最好在发出 SPI 命令后复位 CDR (CDR 寄存器0x0A)。 这使得通过 SPI 的新设置生效。

    此致、Nasser