This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1G/10G 转接驱动器/中继器选择

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935976/1g-10g-redriver-repeater-selection

主题中讨论的其他器件:DS100BR210

尊敬的 TI 专家:

我正在为该应用寻找解决方案、如图所示。  

在我的设计中、I/O 管理卡上有2个1G/10G SFP、1G/10G TX/RX 信号通过连接器并连接到 ASIC。

在 I/O 管理卡的 RX 侧以及 ASIC 卡上、我们需要2*双通道转接驱动器/中继器。

它需要透明、因为将在主机和链路伙伴之间执行。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在信号路径中仅使用单个器件时、转接驱动器信号调节器件效果最佳。 在这种情况下、将转接驱动器放置在信号路径中、以便在转接驱动器的输入端发生信号衰减、这是使转接驱动器能够执行其任务的最佳选择。 级联两个转接驱动器/均衡器会使系统启动复杂化。

    如果我正确理解您的图、基本上您在信号路径中只有一个转接驱动器、并且转接驱动器输入的信号衰减较高。最好使用转接驱动器 IBIS-AMI 模型、并使用连接器和 PCB s 参数模型进行整体系统建模。

    对于此应用、请考虑在10G-KR 模式下配置的 DS100BR210。 您可能只需要使用此部件的一个通道、因此您需要两个部件:位于 ASIC 侧、另一个位于 SFP 侧。 请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com、以便我们可以向您发送适用于此器件的 IBIS-AMI 模型。 此外、请提供此应用的更详细的方框图。 例如、有多少个 SFP 模块以及最终应用是什么。

    此致、Nasser