This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:线束长度限制

Guru**** 2750295 points

Other Parts Discussed in Thread: DP141RLJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934971/dp141rljevm-wire-harness-length-limitation

器件型号:DP141RLJEVM

大家好、

下面是我们的使用方案。 DP141RLJEVM 能否支持长达70cm 的线束?  

什么因素可能导致限制?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DP141是一款线性转接驱动器。 其 RX 均衡器只能补偿主板和 EVM 之间10cm 线束损耗。 70cm 线束应由主板 TX 和面板 RX 进行补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们使用 DP141作为转接驱动 器、为什么70cm 线束应该由主板 TX 和面板 RX 而不是 DP141和面板 RX 进行补偿。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为上一张图片有误。 DP141是否支持70cm 补偿?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为上一张图片有误。 DP141是否支持70cm 补偿?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    在最新更新的图像中、DP141将补偿70cm 线束。 您知道这70cm 线束的损耗是多少吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我不熟悉 线束损耗? 您能告诉我该装置是什么、或者如何估算它吗?

    此外、您能否告诉我 EVM 板的尺寸? 客户希望直接使用 EVM 板并将其放入其应用中。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    EVM 尺寸为2.89in x 3in。  

    插入损耗通常以 dB 为单位。 您需要确保损耗在 DP141 RX EQ 补偿范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    身高如何?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请您澄清您的问题吗? 我不理解"高"的提法。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    很抱歉、这种误解。 我是指高度。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    高度为0.062英寸+/- 10%。

    谢谢

    David