This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:TCAN1042HGV-Q1是否可用于24V 系统?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1, TCAN1042HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935009/tcan1042hg-q1-whether-tcan1042hgv-q1-could-use-in-24vsystem

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042HGV-Q1TCAN1042HG

大家好 、

我是否可以询问 TCAN1042HGV-Q1是否 可以在24V 系统中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    是的、可以。  该器件不直接由电池电压供电、因此支持更高电压应用的主要考虑因素是总线引脚(CANH/CANL)的电压容差、因为在某些故障条件下、这些电压可能会对电池短路。  该器件可在这些引脚上支持+/-70V 电压、这为24V 系统中的预期电压提供了足够的裕度。

    如果不清楚或您有其他问题、请告知我们。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max。

    感谢您的回复。

    我是否可以询问您是否可以帮助查看使用 TCAN1042HG 的 SCH?

     e2e.ti.com/.../advs_2D00_600_2D00_v1_5F00_0_2D00_20200826_5F00_can.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    这个原理图对我来说很好。  STB 上的1k Ω 串联电阻可能会导致一些电压损失、因此在考虑这种影响时、应确保接收到的"VIH"电平仍然足够高(>0.7*VIO)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复!
    如果1K 和10K 被分压、STB 内部有一个上拉还是下拉、如果有、上拉和下拉分别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    STB 上有一个内部弱上拉电阻。  您可以通过 IIL (输入低电平泄漏)规格看到这一点、该规格的范围为2uA (最小值)至20uA (最大值)。  在选择外部电阻值时、应考虑该输入电流范围(即、使该输入电流导致的电阻上的额外压降不会导致错误的逻辑状态)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的善意回复~

    2uA~20uA、它是否等效于50K~500K 上拉电阻、如果根据50K 计算、则外部下拉10K、那么外部 STB 输入的高电平和低电平无效。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    当 STB 引脚未由 MCU 驱动时、10kOhm 下拉电阻上的最大电压为10kOhm * 20uA = 200mV、这仍然足够低、因为它低于 STB 引脚的 VIL 阈值。  当 MCU 拉低时、最大电压将更低:(10kOhm || 1kOhm)* 20uA。  当 MCU 上拉为高电平时、电压将为 VOH *(10kOhm)/(10kOhm + 1kOhm)=~0.9 * VOH (忽略内部上拉的贡献、因为内部上拉可能非常小)。  我只是想确保 MCU VOH 上有足够的裕度、这样它可能会失去~10%的电压、并且仍然高于 STB 引脚的 VIH 规格。

    最大