This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936008/hd3ss3220-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

您好!

感谢您以前的帮助!

成功进行器件测试后、我想转到生产、对 RX1/RX1和 TX1/TX2电容有疑问^

使用0402尺寸而不是0201有多重要?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不重要、具体取决于您的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian!

    在我的设计中、这对于使用0402电容器而不是0201非常重要。

    此致、

    Aleksejs