This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935367/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041

大家好、整个团队

您能否从我的客户那里查看下面的 TUSB8041原理图、并让我获得您关于为保持性能而需要进行的更改的建议、以避免出现任何问题?  

客户:三星电子

*应用程序:Windows Tablet

MP *:2021年第2季度。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    原理图未正确连接到您的帖子、您是否可以再次尝试发布它? 您还可以使用下面链接的文档对原理图进行一般性审阅。  

    https://www.ti.com/lit/an/slla410/slla410.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Barton

    我已重新连接下面的原理图。

    请查看并让我获得您的建议。 我还将在文档之后进行检查。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

    e2e.ti.com/.../Ion3alpha_5F00_TI_5F00_USB_5F00_Hub_5F005F00_202008.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    原理图上的一些注释:

    • XI 和 XO 上的电容器应该为12pF 或者根据您的晶振技术规格进行平衡。
    • TUSB8041的上行端口是否直接连接到 USB 主机? 如果不是、则 SSRX_UP 无需交流耦合。
    • 对于下游端口、USB 3接口是否正确交流耦合? 原理图中未显示。
    • 是否实现了下游 Vbus 开关? 如果不是 、FULLPWRMGMTz 应被拉高。
    •  如果未完成过流报告、则将 OVRCUR[4:1]z 引脚拉为高电平。  USB-IF 合规性需要过流报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Barton

    感谢您的建议。

    我将确保获得指导。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利