This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:是否可以交换上游和下游?

Guru**** 2763935 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935257/tusb8041-q1-is-it-possible-to-swap-upstream-and-downstream

器件型号:TUSB8041-Q1

大家好、团队、

感谢您的支持。

客户将使用主机(上行)和从机(下行)。 但有时他们希望交换它。 是否可以使用此器件?

(例如、智能手机为汽车 navi 显示屏发送图片)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    遗憾的是、TUSB8041-Q1不支持此功能。 上行端口应始终连接到 USB 主机。 在您的示例中、这是一个 Type-C 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    我不确定它是否为 Type-C。 但我听说它将用于 Toyota 智能设备链路。

    Yuta Kurimoto