This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:""Link is Good &quot";在 LED0引脚说明中、这意味着什么

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933281/dp83825i-what-does-link-is-good-in-led0-pin-description-mean

器件型号:DP83825I

各位专家、您好!

我的客户希望在连接电缆时激活 PHY 和 CPU。

客户考虑让 PHY 处于主动睡眠模式

此外、客户考虑通过 LED0输出激活 CPU、因为无法使用 WoL 功能。

在这种情况下、"Link is Good (链路正常)"的状态是什么?

我的预期是 PHY 将从链路伙伴接收 NLP、PHY 将变为有效状态、经过一些协商后、将向 LED0施加电压。

另一个与主动睡眠模式相关的问题是 数据表中功耗值中的"主动但不连接"状态是什么?

是否出现"未检测到电缆但未处于活动睡眠模式"或"检测到电缆但无通信"的情况?   

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LED0 "链路正常"。 PHY 链路启动时 LED 亮起。

    您的建议似乎可以使用 PIN 来唤醒。  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    很高兴听到您的确认。

    另一个问题“活动但不链接”如何?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    当 phy 处于活动状态并准备好进行链接时,可以将“活动但无链接”视为一种模式,但:

    1.未连接电缆。

    2.或链接伙伴未激活链接。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    感谢您的解释。

    此致、

    Hideki