This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:布局和信号路由

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935248/ts3usb30e-layout-and-signal-routing

器件型号:TS3USB30E

您好!

我正在设计基于 TS3USB30E IC 的"USB 开关"、我在差分对信号路由方面没有经验。 我尝试根据应用手册 SPRAAR7H 的指南进行设计、但我有一些问题。

应用:

USB 开关将 PC 和 USB 设备连接到另一侧。

PCB:

2层 FR-4

原理图

布局:


我要将输入的母 USB A 类型更改为微型 USB:)

问题:

1.我对接地平面不太了解、所以可以切断 USB 信号所在顶部的 GND 平面、让底部 GND 平面作为参考平面吗?

2.-我将 Altium 中的阻抗控制设置为90欧姆/15%容差、因此理论上布线在该范围内、这是可以的吗?

3.-我将最小长度设置为4000密耳、最大长度设置为12000密耳、但我远离此长度、因为我的空间有限、应用手册中没有提到最小长度、  长度低于4000英里涉及什么?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用 RSW、布局要容易得多。

    1: 您的电路板有多少层?

    2、还可以

    3:布线长度尽可能短。

      确保 D+/D-布线长度匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    感谢您的支持。

    您应该使用 RSW、布局要容易得多。

    我会这样做,谢谢你们的建议。

    1: 您的电路板有多少层?

    2层、FR-4。 顶部和底部是 GND 平面、顶部 GND 平面上的切口是否正常?

    3:布线长度尽可能短。

    还可以!

    确保 D+/D-布线长度匹配

    我将对其进行相同长度的调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有原因需要两个接地层? 通常顶部和底部是信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我很困惑。 它是一个2层1.6mm PCB、顶部和底部是信号层、都有 GND 多边形。  

    顶部 GND 多边形上的切口是否有用? 或者最好移除切口并将多边形覆铜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以进行镂空