This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:器件断电

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935931/tca9548a-device-powered-off

器件型号:TCA9548A

TCA9548断电、但 SDA 和 SCL 输出对中的一个连接到另一个有源 I2C 总线、该总线具有4.7K 上拉至5V 电源。

1) 是否存在加载有源总线、对器件反向供电或输入或任何其他输出通道上出现信号的问题?  

2) 您是否有关于可能有助于解释这一点的 Pass-FET 架构的详细信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如建议运行条件表中所示、所有 SCL/SDA 引脚允许高于 VCC 的电压

    当源极/漏极电压处于或高于栅极电压时、导通 FET 关闭、且没有电流流过该 FET。 (此外、从 I/O 引脚到 VCC 没有 ESD 保护二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。  

    由于输出端没有保护二极管、因此这不是反向供电的来源。 很棒!

    我猜导通 FET 是 P 沟道类型、其中源极连接到主输入、漏极连接到输出。  在输出端、我将通过4.7K 上拉+5V。  由于 TCA9548被断电、这将使导通 FET 在栅极上具有0V、在源极上具有0V (Vgs=0V)。  

    如果它是 PCH FET、则 Vgs = 0V 会将其关闭、因此输出上的+5V 活动将与输入隔离。

    我对这个问题的想法是否正确?

    谢谢、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通晶体管是 N 沟道 MOSFET、其栅极连接到 VCC (如果开关启用)或 GND (开关禁用)、体极连接到 GND、源极/漏极连接到 I/O。 由于单独的主体连接、源极和漏极完全对称。

    断电时、栅极应接地、因此 FET 始终关断。