This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:连接 TCA9517?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935914/tca9509-interfacing-with-tca9517

器件型号:

我有一位客户使用 I2C 应用、在该应用中、总线的任一端都希望发出5V 信令、但两者之间的电压需要为1.8V。

  1. 能否将1.8V TCA9517的两个 A 端口连接在一起、同时将其每个 B 端口连接5V?
  2. TCA9517在1.8V 时的 A 端口是否也可以连接到 TCA9509在1.8V 时的 A 端口、或者是否需要交换 TCA9509?
  3. 是否比我上面描述的更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gregory Duperon"]

    器件型号: TCA9509

    我有一位客户使用 I2C 应用、在该应用中、总线的任一端都希望发出5V 信令、但两者之间的电压需要为1.8V。

    1. 在1.8V 时、TCA9517的两个 A 端口能否连接在一起、而每个 B 端口的电压为5V?
      [博比]
      是的、只要 B 侧不与静态电压偏移侧上的另一个 I2C 缓冲器接触。
    2. TCA9517 在1.8V 时的 A 端口是否也可以连接 到 TCA9509在1.8V 时的 A 端口 、或者是否需要交换 TCA9509?
      [博比]
      TCA9509在 A 侧设置了偏移、因此 TCA9509的 A 侧到 TCA9517的 A 侧可以正常工作。
    3. 是否比我上面描述的更好? [BobbM]您觉得它会起作用的是什么。

    [/报价]