This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:能否使用漏极开路和栅极驱动 EN 引脚?

Guru**** 2760745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935886/pca9306-can-i-drive-the-en-pin-with-an-open-drain-and-gate

器件型号:PCA9306

大家好、

在数据表中、它仅引用了 VREF2 (例如3.3V)驱动 EN 引脚的设计。

是否可以使用同样以3.3V 电压供电的漏极开路和栅极驱动 EN 引脚?

是否需要考虑任何设计问题?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    EN 引脚上的开漏信号是可以的、但如果您具有任何类型的低阻抗驱动强度至高电平、则不允许这样做。 只允许驱动低电平。

    -Bobby