This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:数据速率

Guru**** 2953580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935104/tca9517-data-rate

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TCA9617B

大家好、

客户想知道 TCA9517DGKR 的数据速率是否为1Mbps。 我们有这些数据吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    数据表规定最大频率为400kHz、器件的设计符合此规格。 如果您正在寻找1MHz 电平转换器/缓冲器、我们建议您使用 TCA9617B。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您确认 TCA9517DGKR 的最大工作频率并推荐 TCA9617B。

    此致、

    Danilo