This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:VBUS D+/-短路保护的 OVP 阈值是多少?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC402, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935317/ts3usb3000-what-is-the-ovp-threshold-for-d---short-protection-from-vbus

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TS5USBC402

 您好!  

 [8.3.2当 D+/-引脚短接至9V 电压时的过压保护] 、 但我们在电气表中没有其工作阈值。  

工作的 OVP 阈值是多少?   从 保护中释放出的迟滞是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    TS3USB3000不支持 OVP..TS5USBC402、可以在这里找到、您要查找的规格在数据表的第6.5节"电气特性"中列出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Malik、  

     如果 TS3USB3000不支持 OVP、 我们会在数据表中提供严重错误的信息。   

     您是否会查看 [8.3.2在 D+/-引脚短接至9V 电压时的过压保护]说明?   

     TS3USB3000和 TS5USBC402看起来非常相似、但需要澄清确切的应用和使用目的。   此外 、TS3USB3000具有6.1GHz 带宽、而 TS5USBC402支持1.2GHz 带宽。   如何将两个产品分离用于什么用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    很抱歉、我之前的帖子不正确。 TS3USB3000可以保护 D+/-引脚的电压范围为5V 至9V、如数据表中所述、但在 OVP 事件中可能存在相对较大的泄漏电流(V_D+/-> 5V)。 我建议使用具有相似 OVP 阈值但可耐受 D+/-引脚上更高电压(高达20V)的 TS5USBC402。 此器件通常用于 Type-C 应用。 如果客户不使用 MHL、那么只有 USB、那么 TS5USBC402带宽将足够。