This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:器件选择

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935786/tvs1400-part-selection

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件: TVS0500

您好!

计划在12V 直流线路上使用 TVS1400、在6.2V 直流线路上使用 TVS0500。  由于 TVS0500 VRWM 上的电压为5V、但钳位电压为9.2V、Vbris 在7.7V 左右是我的器件选择正常

此致、

Sudarshan