This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935247/tca9555-tca9555

器件型号:TCA9555

大家好!

我的问题是可能的操纵销钉。

我将这些引脚直接连接到 Atmega 端口、 有时我会更改其值以更改地址 tca9555器件。

正确吗?

此致、

安德烈

电子邮件:an7759anan@rtural.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    是的、可以通过 MCU GPIO 控制 TCA9555的地址引脚、以便在运行期间动态更改其值。  (器件不会"锁存"地址值、例如在启动时。)  您可以在本应用手册中阅读有关此想法的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/scaa137/scaa137.pdf

    如果您有任何其他意见、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的回复!

    此致、
    安德烈