This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:适用于 DP83TC811EVM 的 USB-2-MDIO

Guru**** 2547470 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TC811EVM, MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932504/usb-2-mdio-usb-2-mdio-for-dp83tc811evm

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: DP83TC811EVMMSP-EXP430F5529LPUNIFLASH

您好!

获取 DP83TC811EVM 的 USB-2-MDIO 设置时遇到问题。

我将 DP83TC811EVM 上的 MicroUSB 端口连接到 PC USB 端口。

在 DP83TC811EVM 上、我遵循分流跳线配置:

  • 在 J23的引脚1和2之间放置分流器
  • 从 J26上移除分流器
  • 将分流器放在 J25上

然后、后续步骤是在 DP83TC811EVM 上刷写 MSP430。

但我不确定 SpY-bi-wire 的连接。 DP83TC811EVM 用户指南中描述的 J27与实际电路板不同。

我也不确定要连接到 MSP-EXP430F5529LP Launch Pad 上的相应引脚。

请提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    您能否分享您的 EVM 板突出显示 J27的图片?  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    请参阅随附的图像文件。 J27是电路板左侧边缘的接头。 我猜所需的连接是 eZ_TEST、eZ_RST 和 GND。

    一件奇怪的事情是、我有2块 DP83TC811EVM 电路板、这两块电路板都是新购买的、而且是从同一批货中收到的。

    其中一个器件只需从 J26上移除分流器并在 J25上添加分流器、使用5V 交流适配器上电、它就可被识别为 PC 上的 UART 端口、并可与 USB-MDIO GUI 软件应用良好配合使用。   

    但是、对于另一个电路板、相同的设置和连接、它在同一台 PC 上显示为无法识别的器件。

    我怀疑该 DP83TC811EVM 的 MSP420上的固件损坏/缺失。

    这就是我探讨闪存过程的原因。

    除了此连接查询之外、另一个问题是我找不到 DP83TC811EVM 用户指南第4.1节中描述的 Flash_eZ-FET_DP83TC811EVM.bat。

    请告知我可以从何处获取此文件? 以及闪存的固件文件。

    请帮助。 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    是否有更新? 请在我们需要决定下一步时提供帮助。

    如果我们不能在对吴议员委员会的注册访问方面取得进展,我们可能需要将其退还,以换取新的注册。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    我正在内部检查固件。 这需要一些时间、我想在一天内关闭此查询。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    我刚刚在 EVM 上尝试了我的本地固件副本、该副本正在工作。 您也可以尝试同样的方法吗? 它将告诉我们是否存在其他内容的固件问题。 所附固件的副本。

    e2e.ti.com/.../msp430_2D00_usb_2D00_to_2D00_mdio_2D00_universal_2D00_v2.4.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    是否有关于如何刷写固件的说明?  

    执行闪存的"Flash_eZ-FET_DP83TC811EVM.bat"怎么样?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    您可以下载 Uniflash:

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    它应该会检测 MSP、您可以使用它加载固件。

    --

    此致、

    Vikram