This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386:关于数字输入电平

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935244/sn65lvds386-about-digital-input-level

器件型号:SN65LVDS386

尊敬的专家:

我对数字输入引脚电平有疑问、在数据表中、它列出了:高电平输入电压和低电平输入电压。  

此规范适用于所有数字引脚、包括 ENA/B/C/D 信号和所有差分 LVDS 输入?  

非常感谢您提前回复。

BR、

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    该规格仅适用于 单端输入和使能端、而不适用于 LVDS 输入。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复。

    BR、

    Joyce