主题中讨论的其他器件:USB2ANY
根据 参考设计,我已经在 TI 网站上设计了960和953板。 并将 IMX327传感器连接到953。
现在 我 将 一 个953板连接 到960板, 并使用 USB2ANY 工具进行配置。
我可以访问960 寄存器成功, 但 没有访问 953寄存器表格960。
有人 举一个例子、让这些都能正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 参考设计,我已经在 TI 网站上设计了960和953板。 并将 IMX327传感器连接到953。
现在 我 将 一 个953板连接 到960板, 并使用 USB2ANY 工具进行配置。
我可以访问960 寄存器成功, 但 没有访问 953寄存器表格960。
有人 举一个例子、让这些都能正常工作?
供参考 示例在1920*1080@RGB888上,请查看以下脚本中的注释,您可以根据系统请求更改数据类型。
#启用 pat gen
board.WriteI2C (Alias953、0xB0、0x00)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x01)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x01)#enable 图形发生器
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x02)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0xB3)#fixed color pattern、8色条、块大小为5
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x03)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x24)#CSI 数据标识符(0x24 = RGB888、0x2C = RAW12、0x2B = RAW10)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x04)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x16)#line size (15:8)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x05)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x80)#line size (7:0)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x06)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x02)#bar 大小(15:8)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x07)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0xd0)#bar 大小(7:0)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x08)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x04)#每帧有效行数(15:8)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x09)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x38)#每帧有效行数(7:0)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0a)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x04)#每帧总行数(15:8)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0B)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x65)#每帧总行数(7:0)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0c)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x0B)#line period (15:8)(行周期)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0d)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x93)#line period (7:0)
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0E)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x21)#vertical 后沿
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x0F)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x0a)#垂直前沿
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x10)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x00)#1ST 固定颜色字节
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x11)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0x00)固定颜色的第2个字节
board.WriteI2C (Alias953、0xB1、0x12)
board.WriteI2C (Alias953、0xB2、0xFF)#3in 固定颜色
最好的服务
Steven