This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:典型 VOD 和 FIR 值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933716/ds250df810-typical-vod-and-fir-values

器件型号:DS250DF810

大家好、

数据表中的表2显示了典型的 VOD 和 FIR 值。
您是否有显示以下内容的表?

1) 1)前标=0、主光标=0、后标=1、-2、-3、 ...、-31.
2) ma-curs=0、post-curs=0、pre-curs=1、-2、-3、 ...、-31.

我的客户想知道使用 DS250DF810进行评估的表格。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有包含这些 VOD 与 FIR 值的表、因为您帖子中每个项目1和2的 FIR 设置无效。 要获得有效波形、重定时器 FIR 主抽头重量必须超过前体和后体抽头重量。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢你的答复。 我知道。
    请为我们提供有关 FIR 滤波器系数的进一步支持。

    数据表显示了以下有关 RpstdB 的信息。
    RpstdB = 20 * log10 (v1⁄v2)

    如果前标为0、我相信输出振幅(v1、v2)和 FIR 滤波器系数(主光标、后标)之间的关系如下。

    V1 =主光标-后光标
    V2 =主光标 +后光标

    是这样吗?
    如果答案是肯定的、则计算结果与表2中的 RpstdB 值不匹配。
    ----------------------------------
    -前体光标=0、主光标=18、后体光标=-1
    计算:0.97 (dB)
    数据表中的表2:2.1 (dB)

    -前体光标=0、主光标=17、后体光标=-2
    计算: 2.05 (dB)
    数据表中的表2: 2.5 (dB)

    -前体光标=0、主光标=16、后体光标=-3
    估计值: 3.30 (dB)
    计算中的表2: 3.1 (dB)
    ----------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我不理解您的计算。 如何确定以毫伏为单位的 v1和 v2值?

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodorigo-San、

    感谢你的答复。 我可能会弄糊涂了。。。

    是否可以 根据 FIR 滤波器系数(前体、主光标、后体)计算 v1~V8?
    如果答案是肯定的、您能否分享计算公式?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    您可以通过应用线性近似来大致估算 FIR 系数产生的电压电平。 但精度会因 VOD 电平的不同而有很大差异。 我建议将数据表 VOD 表值(来自测量值)用作您的主要参考。

    • 35mV 是 FIR 抽头的近似 LSB 步长、即获取最大 VOD 并除以 步长数时的近似前体、主体和后体 LSB、以伏特为单位
    • C (0)=C (-1)=C (+1)时的 VOD 为205mV
    • 根据以上假设、您可以得到以下公式
      • V = 35*(系数总和)+ 205mV
    • 让我们将此公式应用于几个数据表示例、以查看估算值与测量值的比较情况

    数据表案例

    FIR 设置

    峰间值

    VOD (V)

    RPRE (dB)

    RPST (dB)

    前标:REG_0x3E[6:0]

    主光标:REG_0x3D[6:0]

    后标:REG_0x3F[6:0]

    0

    +13.

    -6.

    0.960

    不适用

    5.8

    0

    +23

    -4.

    1.165.

    不适用

    2.2.

    估计值

    • C (0)=13、C (+1)=-6、C (-1)=0
      • V1 = 35*(19)+205 = 870mV
      • V2 = 35*(13)+205 = 660mV
      • Rpost = 20* log (v1/v2)= 20* log (927/699)~ 2.45dB
    • C (0)=23、C (+1)=-4、C (-1)=0
    • V1 = 35 (27)+ 205 = 1、150mV
    • V2 = 35 (23)+ 205 = 1、1010mV
    • Rpost ~ 1.12dB

    根据以上所述、估计 VOD 值接近、但相对于测量、Rpost 估计不足。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢您的友好支持!
    我想进一步讨论。

    1)
    我认为 v1和 v2的系数和如下。 正确吗?
    v1的系数和:c (-1)+ C (0)- C (+1)
    v2的系数和:c (-1)+ C (0)+ C (+1)



    如果答案是肯定的、您的 v1正确、但 v2不正确。

    2)
    我想确认有关"峰峰值 VOD (v)"的信息。
    关于数据表、峰峰值 VOD (v)是 v7-v8而不是 v1、它是否正确?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    在概念波形 v1中对应于后标振幅。 它对应于 C (0)+ C (+1)。

    在波形示例中、v7 - v8对应于 VOD。 VOD 由完整 FIR 系数总和= C (0)+ C (-1)+ C (+1)确定

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    >在概念波形 v1中对应于后标振幅。 它对应于 C (0)+ C (+1)。
    这是否意味着您的以下计算不正确?
    * C (0)+ C (+1)= 13 +(-6)= 7、但下面显示19。
    --------------------
    ・C (0)=13、C (+1)=-6、C (-1)=0
    ・v1 = 35*(19)+205 = 870mV
    ・v2 = 35*(13)+205 = 660mV
    --------------------

    我认为计算每个 v1~v8的系数和如下。

    V1: C (-1)+ C (0)- C (+1)
    V2: C (-1)+ C (0)+ C (+1)
    V3:-C (-1)+ C (0)+ C (+1)
    v4:-C (-1)- C (0)+ C (+1)
    V5:-C (-1)- C (0)- C (+1)
    V6: C (-1)- C (0)- C (+1)
    V7: -C (-1)+ C (0)- C (+1)
    V8: C (-1)- C (0)+ C (+1)




    此致、
    雅丽塔