This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:推荐的2.5V 设置

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3318E, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935136/trs3122e-recommended-2-5v-setup

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件:TRS3318E

大家好、

快速问题:

您如何建议将 TRS3122E 设置为 Vcc=2.5V? 它看起来处于倍频器和三倍频器运行的理想范围之间。 在我看来、它将以三倍频器模式运行、C1-C5设置为100nF。 尽管数据表特别建议切换到更大的 TRS3318E。

电路中也存在5V 电压、因此如果有另一个具有内部电平转换功能的部件、并且 Vcc 和 Vccio 型引脚也可以正常工作。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    正如我们在离线模式下讨论的、TRS3122E 在 2.5V 电压下工作、尽管 它不是器件的首选工作电压。

    此致、

    Hao