This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:485通信的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3085E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934679/sn65hvd3085e-issues-with-485-communication

器件型号:SN65HVD3085E

大家好、我们正在尝试我们的485通信的一些问题。 我们使用您的 SN65HVD3085E 作为产品上的485A 收发器、始终作为主器件。

我们有许多客户在使用我们的产品、从未遇到过问题、但最近我们检测到一个使用多个从器件的特定客户端(所有这些都在12V 电源下使用 MAX483)、总线上大约有15个从器件、 而一些从器件不应答主器件、恰好有3个从器件不应答。

我们阅读了整个文档“RS-485设计指南- SLLA272C”并检查客户端485总线。

我们已经检查了总线上使用的电缆、它们在总线的开头和结尾使用了120欧姆的端接电阻器。 电缆具有正确的保护(装甲、地面 等)。

我们检查器件之间的距离以及总线的长度、一切都正常、但有些从器件没有应答…

我发送了一个 PDF 文件、其中包含我们在实验室中执行的一些测试结果。

我们希望您能为我们提供一些帮助! 谢谢!!!  

e2e.ti.com/.../Report-485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    也许我在这里遗漏了一些东西。 MAX483不是5V 器件? 从数据表中可以看出、该器件的电源绝对最大 值为12V、但工作电 压为5V+/-5%。  您能否仔细检查电源电压电平?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    Tks 寻找答案。  
    我检查 MAX483的电源、并测量5V。
    我真的犯了个错误。

    此致、  

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否认为通信问题是由振幅衰减引起的? 您是否还可以检查节点的接地情况、以查看是否存在任何电位差?

    此致、

    Hao