This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540-Q1:差分总线电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933711/sn65hvda540-q1-differential-bus-voltage

器件型号:SN65HVDA540-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

总线电压的最大 DS 规格是否也适用于 CANH / CANL 的差分电压?

即,如果 CANH=32V 且 CANL=GND,器件是否能够承受?

如果没有,差分的最大值是多少?

与上述 TCAN4550相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    我们需要一点时间来确认这一点、因此我们将在下周早些时候再次与您进行讨论。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guenter、

    与设计团队进行检查后、绝对最大差分电压应与每个引脚上的单端电压相同。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、