This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:最高结温

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935524/tpd2e009-max-junction-temperature

器件型号:TPD2E009
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、  

请与 TPD2E009分享 Tj Max (客户降额要求需要)

谢谢、此致、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    感谢您的提问。

    我们可能无法提供正式的 Tjmax 规格。 TJ max 对于 ESD 保护不是很重要、因为 ESD 冲击的性质会持续到我们的时间范围内。 该器件具有最高额定环境温度和脉冲额定功率、在短时间范围内不会超过硅片的 TJ 限制。 根据器件的性质、它不是设计为在直流条件下运行、这就是为什么最大功率被指定为与齐纳二极管中功率被指定相同的原因、因此 Tjmax 规格对于该应用来说毫无意义。

    很抱歉、我无法提供您要求的确切答案、但我希望这是合理的。

    最好

    Dimitri