This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M047:IBIS 模型

Guru**** 2920180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040, DS91M047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935186/ds91m047-ibis-model

器件型号:DS91M047
Thread 中讨论的其他器件:DS91M040

团队、

我想进行仿真,以确保它能够驱动我们所需的一切,但 TI 站点似乎没有用于此特定器件的 IBIS 模型。 它是否具有与 DS91M040相同的驱动特性? 如果没有、我可以使用其他等效的 IBIS 模型吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    请随附注释 DS91M047 IBIS 文件。 我相信这些都是一样的。

    此致、Nassee2e.ti.com/.../ds91m047.ibsr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    谢谢你。 我们可以将此 IBIS 文件上传到产品文件夹吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    由于这是较旧的产品之一、因此可以将其加载到产品文件夹中。 较新的器件型号通常位于安全站点上、需要 NDA 才能访问。

    此致、Nasser