This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关 TPS65987D 设计的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ24192I, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933890/tps65987d-questions-regarding-a-tps65987d-design

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987BQ24192ITPS65988
大家好、
我们现在正在研究修订版2。 该产品包含一个 USB Type C 连接器和一个内部40Ah 电池。 在我们当前版本的硬件中 、我们成功使用了电池充电器 IC BQ24192L、现在我们希望通过添加 TPS65987将 PD 功能添加到充电方案中。
我们的产品将仅用作 UFP、灌电流高达5A @ 5伏(来自 VBUS)、用于为电池充电。  
我们已准备好随附的原理图、并有以下问题(这是我们第一次使用 TPS65987)

如果不需要 BC1.2支持、C_USB_N 和 C_USB_P (引脚50、53)是否应连接到悬空的 GND?

2.是否可以将 VIN_3V3 (引脚5)保持未连接状态并仅通过 VBUS 为 IC 供电?
3.从 USB 连接器经由 TPS65987到 BQ24192L 的电源路径是否正确?
我已将微控制器的 SCL、SDA 线路连接到引脚 I2C1_SCL、I2C1_SDA (引脚27、28) (存在上拉电阻器、但未显示)
我们是否必须放置一个外部 EEPROM 来加载器件配置? 如果不是、 我是否应该在 ADCIN1 (引脚6)上设置电阻分压器、以便默认器件配置# 3、以便我们能够在0.9A 至3A 时吸收5-20V 电压?
6、是否必须使用5V 电源为 PP_CABLE (引脚25)供电? 我们可以将其连接到3V 电源吗?
7. 是否有办法从 TPS 达到完全5A @ 5V 灌电流能力? 如果是、如何操作?
我们很乐意接受任何其他见解/更正!
谢谢、
NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。 期待收到专家的回复。

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    1. D+/D-线路可保持悬空。 电池充电器部件甚至没有 D+/D-引脚。
    2. 根据数据表的第8.3.2节,“当 VIN_3V3电源不可用并且 VBUS1或 VBUS2上有电源时,TPS65987D 由 VBUS 供电。”
    3. 根据数据表第8.2节中的功能方框图、VBUS1通过 PP_HV1连接、为系统供电。 从 TPS65987D 的 VBUS1到 PP_HV1到 BQ24192I 的 VBUS、SW、SYS 和 BAT 的功率流是正确的。
    4. I2C1端口1可以是主器件或从器件、但默认行为是从器件。 请确保上拉电压为 LDO_3V3。 我们还建议使用10千欧电阻器进行上拉。
    5. 按照数据表的第8.4.1节、为了加载默认配置3、ADCIN1的分频器需要设置在0.40和0.48之间。 此外、SPI_MISO 需要为0。 如果您可以使用默认配置、则可以使用此方法。 如果要加载自己的配置、则需要 SPI 闪存或主机。
    6. 为 C_CC 引脚上的 Vconn 输出供电的最小建议电压为2.95V。但是、我建议使用5V 的典型电源
    7. 如数据表的第6.7节所示、电源开关的持续电流限制为5A

     根据数据表、建议在 LDO_1V8上使用4.7uF。

     我建议在电池充电论坛上查看电池充电器部件。

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    我还不清楚的一点是:假设我希望在 TPS65987上达到5A 灌电流(我具有所需的 USB PD 电源)

    我知道我需要使用应用程序自定义工具来生成二进制文件、但我需要什么

    我还不清楚如何将该文件下载到硬件中。

    谢谢、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到我的最后一个问题:

    假设我通过 I2C 将主机微控制器连接到 TPS65987、我是否能够通过以下方式控制所有器件功能

    《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》(SLVUBH2B)文档?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    您有两个选项。

    第一种方法是使用闪存并按照下面的 GUI 视频对其进行编程。

    https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction

    第二个是使用 I2C。 以下应用手册介绍了如何使用 I2C 和闪存进行编程。

    《通过 I2C 进行 TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新》

    此外、使用上述"TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册"也会有所帮助。

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢你。 请查找随附的我的更新原理图。  

    我添加了连接器 J8、该连接器将连接 到 Aardvark I2C/SPI 编程器的电缆。 我还添加了 U63、这是一个闪存器件(与 TPS65987的评估板中使用的器件相同)。 我有

    已将 J8连接器的 SPI 线连接到 TPS65987的 SPI 线以及闪存器件。

    我的计划是将应用程序自定义工具与 Aardvark 编程器配合使用、使用所需的 TPS65987配置映像对闪存器件进行编程。

    此设置是否起作用?

    谢谢、

    NIR。

    e2e.ti.com/.../Power2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    这应该起作用。 请按照"TPS65987评估模块"用户指南第10页的原理图连接闪存。 我注意到 CS 和 MISO 上缺少一些上拉电阻器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。