This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:我们能否知道客户是否需要测试眼图、客户需要准备什么设备?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935218/ds90ub954-q1-may-we-know-if-customer-need-test-eye-diagram-what-equipment-customer-need-to-prepare

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

你(们)好,先生  

我们是否可以知道客户是否需要测试眼图、客户需要准备什么设备?

                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、  

    要测试 CMLOUT、我们建议使用差分探头。 这将需要在 外部 CMLOUT +/-引脚之间放置100 Ω 端接电阻器。 如果您的示波器具有100Ω Ω 差分端接、您将不需要外部100Ω Ω 电阻器。

    此外、您还需要一个具有高带宽和 DPOJET 抖动分析软件的高速示波器。

    如果您要验证链路完整性、我建议您使用可在 ALP GUI 中运行的裕度分析。 CMLOUT 可用于识别总信号误差。 此外、要运行裕度分析、只需 USB2ANY/Aardvark 即可连接到 I2C 线路和计算机。

    谢谢、
    Sally