This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:每侧用于1.8V I/O 的 I2C 隔离缓冲器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, TCA9802, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934366/tca9802-i2c-isolation-buffer-for-1-8v-i-o-on-each-side

器件型号:TCA9802
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83TCA9803

大家好、团队、

希望你们做得好、保持安全。 TCA9802是否是 SN65DSI83的推荐缓冲器?

客户正在寻找每侧1.8V I/O 的 I2C 隔离缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    只需明确一点-您正在寻找将 I2C 总线分为独立段的器件(例如、能够支持更高的总容性负载)、而不是引入电隔离的器件、对吧?  如果是、我可以确认 TCA9802是一款缓冲器器件、能够在两侧1.8V 电压下重新驱动 I2C 信号。  (对于 SN65DSI83的 SDA/SCL 信号、似乎没有任何特殊要求、因此 TCA9803应该兼容。)  如果没有、我将向一些更熟悉隔离 IC 的工程师回路。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。