This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:SN65MLVD206B 与 SN65MLVD206对比?

Guru**** 2913840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B, SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934256/sn65mlvd206b-sn65mlvd206b-vs-sn65mlvd206

器件型号:SN65MLVD206B
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD206

您好、专家、

SN65MLVD206B 的数据表指出、这 是 SN65MLVD206的改进替代方案、但206B 仅具有 更高的 ESD 级别、 收发器延迟等其他规格比206更差。

您能否帮助澄清 SN65MLVD206B 与 SN65MLVD206相比有哪些改进?

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    正如您所提到的、改进是更好的 ESD 性能。 我相信这个器件是专门针对这个问题开发的。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    谢谢 I.K.