This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SDA &放大器;SCL 引脚上的 I/O 结构

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934082/sn65dsi83-i-o-structure-on-the-sda-scl-pins

器件型号:SN65DSI83

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、请分享以下客户问题的一些反馈:

我们正在尝试实现一种设计、其中 SN65DSI83可以断电、但 I2C 总线仍可用于其他器件。 我们认为、该器件可以断电、SDA/SCL I/O 可以保持在1.8V、因为它们是集电极开路。 我希望有 ESD 导向二极管会使这种情况变得糟糕。   请告知我们 SDA 和 SCL 引脚上的 I/O 结构。 此外、您建议在每侧使用哪种用于1.8V I/O 的 TI I2C 隔离缓冲器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    这些引脚在绝对最大额定值中的电压额定值不取决于 Vcc、因此没关系。 有关 I2C 缓冲器的建议、请咨询 TRX 团队。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。请参阅以下客户反馈;

    SN65DSI83没有 SDA/SCL 到 VCC 轨的 ESD 导流二极管?  

    我需要确保在 LCD (SN65DSI83)断电时 I2C 总线不会被下拉。   总线上的其他器件必须保持激活状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    很抱歉、我要检查输入结构的设计以确保延迟。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    看起来没有任何 ESD 导向二极管。 我还在工作台上查看了这一点、在 SN65DSI83断电的情况下、没有发现在同一 I2C 总线上读取/写入不同器件时出现任何问题。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K.